欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

气体测量仪、检测仪的种类与优点

  • 2023.02.27 13:59:51
  • 米思米
  • 878

 空气离子计数器

测量空气中的空气状态。

气体测量仪、检测仪的种类与优点

优点

·         为了能够确认肉眼不可见的离子,采用数值表现形式。

·         本仪器是用于计量1cc空气中含有多少个离子。

 

在家电和空调制造商的工厂中,用于质量检查中的离子检查。 

气体测量仪、检测仪的种类与优点

用于空气环境检查及测量。

气体测量仪、检测仪的种类与优点

在住宅设备制造商处,用于墙纸、建材的负离子检查。

气体测量仪、检测仪的种类与优点

 氧浓度监视器

气体测量仪、检测仪的种类与优点

优点

·         用于实验室、仓库、隧道、无尘间、地下室等场所的防缺氧和氧浓度控制。

 CO2监视器

气体测量仪、检测仪的种类与优点

优点

·         依据建筑物管理法和办公室卫生标准规定,用于CO2测量。

要点如下!

· 请确认离子测量范围(个/cc)。

测量对象离子

空气离子(-/+离子)

对象离子尺寸

小离子(纳米尺度)

离子测量范围

10~1236000个/cc

测量检测时间

约0.25秒/1次 (-/+离子切换测量时)

数据记录容量

最大27000组数据   (离子量、温度、湿度、时间、日期)

运行环境条件

5~35 85%RH以下 (无结露)

最大消耗功率

2.1W

 气体采集器

在各种领域测量现场气体浓度。
·
用于各种工厂的工作环境测量和工序中的浓度测量等。

气体测量仪、检测仪的种类与优点

优点

·         只需简单操作,即可当场在短时间内完成测量。

·         可通过更换所安装的检测管,测量各种不同的气体。即使是同一种气体,根据测量范围不同,也可能会有多种不同机型。

测量流程

  在气体采集器中安装对象气体的检测管。

   拉把手,吸入气体。

检测管与测量气体发生反应而变色,根据变色的边界与刻度读取出浓度。

气体测量仪、检测仪的种类与优点

气体测量仪、检测仪的种类与优点

气体测量仪、检测仪的种类与优点

 

要点如下!

· 请确认测量对象气体。 
  · 请确认测量范围(ppm)。
   
ppm(百万分率)是表示百万分之多少的单位。
    主要用于表示浓度。

 气流检查器

使用发出白烟的烟管检查气流的方向和速度。

气体测量仪、检测仪的种类与优点

在建筑工地安装换气扇或通风室后,用于确认其发挥出的性能是否达到预期。

气体测量仪、检测仪的种类与优点

优点

·         不使用明火,可连续性或是间歇性地冒烟,以便于进行气流管理。
(以前是使用香烟或线香产生的烟雾)

关于断续型与连续型

断续型
利用喷雾器状的橡胶球断续发烟。

气体测量仪、检测仪的种类与优点

连续型
这是由喷雾器和气球2个橡胶球组成,利用喷雾器给气球充气,待气球充满气后打开旋塞,就可以源源不断地连续喷出烟雾。

气体测量仪、检测仪的种类与优点

【注意事项】
发烟管冒出的白烟并非由明火产生,但烟雾中含有腐蚀性气体(氯化氢),因此不可用于有精密机械或电子零件的场所。发烟管中含有四氯化钛,因此依据民航法的规定,不能带上飞机。

要点如下!

· 请选择是采用间歇性提供少量烟雾的型号,还是采用在一段时间内连续提供烟雾的型号。

 复合气体检测仪

这一仪器是用于测量可燃气体或有毒气体是否泄漏到大气中,以及其在大气中的浓度。

气体测量仪、检测仪的种类与优点

优点

·         可在各种应用领域中同时测量、同时显示氧气、可燃气体、硫化氢、一氧化碳四种类型的气体。

主要对象气体

甲烷、氧气、一氧化碳、硫化氢

用途

在各种工厂中的日常检修、各种作业过程中,确保现场工人的安全。用于罐内、检修口内、隧道等地下施工现场作业前的安全确认,确保作业人员作业时的安全。

 可燃气体检测仪

主要对象气体
可燃性气体、可燃性溶剂的蒸汽

气体测量仪、检测仪的种类与优点

优点

·         适用于防止可燃气体泄漏引起的爆炸。

用途

用于各种工厂、罐内、隧道等地下施工现场的日常巡检、保障安全。

 燃烧尾气检测仪

主要对象气体
氧气、一氧化碳、可燃性气体

气体测量仪、检测仪的种类与优点

优点

·         这一仪器是用于分析从燃烧器和锅炉的烟囱中排出的气体。

 氟氯烷检测仪

主要对象气体
氟氯烷(R12、R22、R134a、R507A、R404A、R407C、R410A、R500、R502、R507A、R600a)、HFO-1234yf、SF6

气体测量仪、检测仪的种类与优点

优点

·         气体泄漏量由LED显示屏显示,泄漏位置则通过警报声通知。

 

要点如下!

· 请根据要测量的气体成分和该气体的浓度(测量范围)相应选择分析仪。
  · 请注意,有些分析仪只能测量单一成分(例如,仅测量CO/一氧化碳),而有些分析仪可以一机多用测量多种成分。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities